结果:找到"DCDC电源 layout 元器件",相关内容1000条
- 【请教】BL93425V输入时输出异常
- 最近想做个USB电流表,复刻立创2022暑期训练营,顺便加个诱骗模块,所以DC电源就选电压高一点的,也是选择官方训练营案例的——BL9342。但是输出有问题——输出类似三角波:使用的是立创试验板,脚位适用,元器件一个不少。立创试验板——https://oshwhub.com/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/sot-23-6-feng-zhuangdc-dc-xin-pian-fang-an-yan-zheng-ban找了一圈:发现当输入电压升高到6.2V以上就没有了,输出很平稳,但是手册标称是4.2-40V输入,我也是降压到3.3V,USB也都是默认5V,应该...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCDC电源 layout 元器件 发帖人:Beancurd2 发帖时间:2022-11-22 12:42:00
- 内置MOS60V开关降压型DC-DC转换器SL3036D
- 概述SL3036D是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达3ASL3036D同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036D采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036D内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036D采用ESOP8封装,散热片内置接VIN脚。特点宽输入电压范围:8V~55V输出电压从4.2V到3...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电源芯片 电源 DCDC 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-04-27 15:29:00
- MS5182N替代AD7682
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 电子元器件 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-06 15:04:00
- SL158130V2.4A同步降压稳压器电池充电器IC
- 说明SL1581是支持高电压输入的同步降源管是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在理芯片,在理芯片,在4~30V的宽输入电压范围内可实现的宽输入电压范围内可实现的宽输入电压范围内可实现的宽输入电压范围内可实现的宽输入电压范围内可实现的宽输入电压范围内可实现的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。的连续电流输出。的连续电流输出。的连续电流输出。的连续电流输出。的连续电流输出。的连续电流输出。的连续电流输出。SL1581具有优秀的具有优秀的具有优秀的具有优秀的具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1581采用电流模式的环路控制原采用电流模式的环路控制原采用电流模式的环路控制原采用电...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电源 DCDC 降压恒压 充电器 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-03-29 14:32:00
- 瑞盟国产模数转换器MS5149,14bit/8通道/200KSPS
- 资料下载:MS5149N.pdfMS5149N是瑞盟科技推出的一款8通道、14bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。MS5149N拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真14位SARADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的8通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择2.5或4.096V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。MS5149N使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 电子元器件 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-15 11:35:00
- 国产瑞盟MS2244,可完全兼容替代JRC品牌视频开关NJM2244
- MS2244是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了75欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压5~12V,带宽10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在VCR,VideoCamera,TV,VideoDiscplayer等主要特点宽工作电压(+4.75~+13V)三输入一输出集成75欧姆负载驱动可实现静音内部嵌位低功耗16.5mA串绕70dB(4.43MHz)带宽10MHz封装SOP8应用VCRVideoCameraTVVideoDiscplayer资...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 电子元器件 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-02-23 11:28:00
- sot23-5dcdc工作时发出啸叫声,求教
- 作为初入硬件的新手,这次设计一个耳机项目遇到一个问题,使用的是SY8088AAC这个dcdc,锂电池供电,工作电流大概在80ma上下浮动,发现工作时DCDC部分电路一直有啸叫声,具体也不知道是哪个器件发出的,估计是电感,吱吱的声音,请问这个问题怎么解决,目前情况是减短或者加粗锂电池的线会有很大的改善。贴一下LAYOUT的图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCDC 电源 发帖人:XWZ198714 发帖时间:2020-11-24 14:13:00
- 【好书下载】电子元器件检测技能速成全图解
- 本书内容以“技能速成”和“全图解”为特色,根据电子元器件检测的特点,结合操作技能要求,详细介绍了电子元器件检测所需要的知识与相关技能,内容包括:指针式万用表的使用操作、数字式万用表的使用操作、示波器的使用操作、电阻器的检测、电容器的检测、电感器的检测、二极管的检测、三极管的检测、场效应管和晶闸管的检测、集成电路的检测、常用电气部件的检测、元器件检测综合应用实例等。为了与实际工作相结合,书中还收集了大量实际案例,使读者不仅能够掌握电子元器件检测的基本技能,更重要的是能够举一反三,将操作技能灵活应用在实际工作中。《电子元器件检测技能速成全图解》以图解文、内容实用、特色鲜明,注重知识性、系统性、操...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 元器件 检测 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 18:16:00
- 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
- 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
- 可贴的元器件太少了啊,有增加的计划吗?
- 可贴的元器件太少了啊,有增加的计划吗?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 元器件 发帖人:rellik 发帖时间:2018-02-07 11:58:00
返回